变频器
变频器IS72S-0.4K-CHT与控制面板FR-PA07之间线束的型号是否有推...
问:变频器IS72S-0.4K-CHT与控制面板FR-PA07之间线束的型号是否有推荐?
控制/电子元件
变频器
三菱电机 MITSUBISHI ELECTRIC
选型
配件/配套
提问时间:2026-04-02
2111
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以选择线束型号GLHR5ET-FTP-BL-3。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
变频器 IS70系列
上一问题:
百分表802-01-0-3是否可以安装在S115-102-101这个磁性表座上?
下一问题:
齿轮GEAB0.5-120-2-B-10和GEAB0.5-32-3-B-6两款的配件紧固螺钉是否可以换成平头的。
猜你想搜
FR-D720S-0.75K-CHT与FR-D720S-0.75K有什么区别?
FR-E700与FR-A800系列变频器有什么差异?
FR-D700与FR-F800系列变频器有什么差异?
FR-D700变频器是怎么实现紧急停止功能的?
松下电机型号MDME152GCHM ,驱动器型号MDDKT5540CA1,是否有推荐的线束型号?
联轴器MM-8K-M和MM-8K两款型号区别是什么?