变频器
松下变频器BFV00072GK的功率是多少的?
问:松下变频器BFV00072GK的功率是多少的?
控制/电子元件
变频器
松下 PANASONIC
功率
提问时间:2026-04-03
1585
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
是0.75KW的
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
输送机SVKA-50-1400-25-TA220-SCM-18-D-A接线遇到问题: 1,接线图中的小型DIN端子排松下AT7803中的3和6号脚是不是启动停止作用的? 2,实物电容器有四个脚,图纸上只有两个脚,是接哪两个?是任意两个都可以吗?
下一问题:
套筒J6509MH 对边长度是多少?插口宽度是多少?
猜你想搜
一台变频器可以搭配多台电动机使用吗?如果可以,一台变频器最多可以搭配几台电动机?
变频器主要起什么作用?
松下两款电机的区别是什么
西门子变频器6SE64202UD显示变频器过温时的处理
气缸的理论功率是什么?
经济型区域传感器的功率是多少?