支架
显示器支架DPAM-PA10AX的支座是什么材质的?
问:显示器支架DPAM-PA10AX的支座是什么材质的?
控制/电子元件
支架
米思米 MISUMI
材质
提问时间:2026-04-03
2042
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
铝合金材质。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
显示器支架 DPAM-LA系列臂固定用
上一问题:
吸盘固定座MHLD1.7-5具体是怎么固定连接气路的?
下一问题:
小金井接头UY4-10-718-136071198和UY4-10-631-136070704是否有替代品?
猜你想搜
DPAM-ST15-R显示器支架安装孔距是75*75,孔的尺寸是多少?
型材支座和钢制支座的对比优势在哪里?
1、DPAM-HMS-S1-R是否带有固定的柱子 2、DPAM-HM-TJ用的附件是否附带在DPAM-HM-TJ-R这个型号中?
UZGLM80-255有没有配套的支座?
UZGLM54-195有没有配套的支座?
0.0.653.42显示器支架,图上看这个支架除了左右上下也可以摆动,请问摆动范围是多少,承重多少?