欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:MSD-07001-M手套厚度及重量是多少?

提问时间:2026-04-02

2868 浏览

全部回答(1个)

M码的重量是6g,厚度:指尖0.11mm,手掌0.09mm,卷边0.06mm

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜