欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:不锈钢滑板FENB-490-249和FENB0.5-490-249有什么区别?

提问时间:2026-04-02

1467 浏览

全部回答(1个)

FENB-490-249 和FENB0.5-490-249没有区别。 FENB-490-249的默认板厚也是0.5mm。

发表时间: 2026-04-02

有用

相关商品

不锈钢滑板

不锈钢滑板

猜你想搜