欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:防静电泡沫LBAA-400-80-3的温度使用范围是?可以长期在80°C下长期使用吗?

提问时间:2026-04-03

1192 浏览

全部回答(1个)

没有确切使用温度范围,建议常温使用。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜