连接器
与连接器外壳172211-3配套使用的触头型号是什么?
问:与连接器外壳172211-3配套使用的触头型号是什么?
接线
连接器
泰科 TE CONNECTIVITY
选型
配件/配套
提问时间:2026-04-03
1367
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
触头型号是170430-1或者170429-1。
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
松下伺服电机套装的配线是否原装?
下一问题:
圆皮带用惰轮MBF23-2.1,有符合要求PD尺寸的圆皮带吗?
猜你想搜
DDK连接器型号CE01-6A20-29PC-DO,这个型号带不带触头。P是代表触头,后面的O又是不带。那还要单卖触头么?触头型号是什么?
连接器10126-3000PE 和 10326-52F0-008 是否配套?10126-3000PE 对应的插孔连接器和插孔连接器外壳型号是什么?
触头0967-000-8576用什么拉拔?
XB4BS8445的触头是什么类型的?
SM系列触头对环境是否有要求?
触头用170359-1替换170364-1,确认下是否可以,对手连接器现在使用的是172336-1 另外不同型号前端对插部分尺寸是否一样?