百分表座
ECE-330该系列表座中间旋钮螺纹尺寸多少
问:ECE-330该系列表座中间旋钮螺纹尺寸多少
工厂自动化零件
百分表座
仪辰企业股份 ECE
尺寸
提问时间:2026-04-03
1589
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
是M6螺纹的
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
自由导向臂,磁性座 万向型 机械式精密型/油压式精密型
上一问题:
CC-4484-01: 1、吸入口/图出口 G1/2 (φ21)括号内的φ21,数值上不等于G1/2,请问是何含义? 2、电源其中也标了AC220V, 想再确认下,的确直接接220V是OK的,对吗? 3、带压力开关,是否表示到了对应的数值后,有信号输出,然后只有信号输出还是也会自动停止?
下一问题:
FPPR8200吸尘器用滤芯尺寸是多少?
猜你想搜
ZWG60 的锁紧旋钮的螺纹是多大的?
ISF-G1008的旋钮以及顶部的螺纹部分的规格是多少?
FK20的螺纹尺寸大小是多少
直通接头INBS-1616的两端螺纹尺寸是多少?
杠杆表4308220是否有推荐配套的表座型号?
UCP207D1注油嘴螺纹尺寸大小是多少?