超声波清洗器
双频台式超声波清洗器 (加热型)CC-4144型 能清洗导光板的模芯吗?模芯为...
问:双频台式超声波清洗器 (加热型)CC-4144型 能清洗导光板的模芯吗?模芯为钢制,上面有点状网纹
研究管理用品
超声波清洗器
亚速旺 ASONE
使用环境
提问时间:2026-04-03
1977
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
如果是钢材料的,这个系列的超声波不会对它有影响,但是尺寸要根据该系列的型号对应。
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
金属快速插拔耐环境连接器・LEB系列 LEB-HR-2B10使用环境能否一半是在大气环境中,另一半是在真空环境中,面板安装型插座以面板分隔,面板内也就是插座后部是置于真空中的,其他均置于大气环境中。
下一问题:
无油衬套MPTNZ10-20的径向载荷具体是多少?
猜你想搜
经济型小型电炉CC-4275型中间加热部分的直径大小是多少?
钢制卧式翻转机构 -W型·大-有专门配套的支撑件可以选择吗?
防爆手电筒CC-4452型,这个手电筒是有光晕的,照不清楚,这个是怎么调节光晕的?
不锈钢压力罐(上出液型)CC-4028型底部是否有预留位置?
实验室用油漆笔CC-4233型,是否耐酒精?另外这个笔是否耐化学药剂?
口罩是否可以进行清洗后使用?