欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:M8总线分线盒的孔端配置什么连接器线束

提问时间:2021-09-03

2727 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

可配置M8A的3芯插孔。具体请进以下产品网页中按需挑选 FNM8A-P-B-3-1还有其他不同款式的连接器线束,具体请参照以下网页:https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/110410053189/

发表时间: 2021-08-31

有用

下一问题: 固定环的用途?

猜你想搜