欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:6807ZZ型号NSK轴承,在温度-20度-60度的区间内使用 轴采用k6公差和内圈实现紧配合,外圈也采用紧配合敲入安装孔,实际使用时是固定内圈转动外圈带动旋转体旋转,使用时,轴系明显收紧,卡滞,问题原因是什么?

提问时间:2026-04-02

2425 浏览

全部回答(1个)

轴承的油脂耐温范围,轴承及座孔的配合都没问题,唯一的可能就是座孔的材质在同样的温度范围内引起了较大的收缩,导致轴承的游隙被吃掉,从而在运行过程中产生卡滞,如果后期没有办法改善座孔的材质,那么可以选择6807ZZC3 这种游隙更大一些的产品。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜