欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:千分尺旋钮型手动滑台的复位方式是什么?使用上应该注意哪些?

提问时间:2021-09-03

2328 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

千分尺旋钮型手动滑台是通过拉伸弹簧来复位的。若施加的负载大于弹簧负载时,滑台面有可能无法正常复位,或直接损坏弹簧,使用时请注意。

发表时间: 2021-08-31

有用

上一问题: 固定环的用途?

猜你想搜