粘剂
3M的DP110粘剂耐温是多少?
问:3M的DP110粘剂耐温是多少?
生产加工用品
粘剂
3M
温度
提问时间:2026-04-03
1846
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
正常80摄氏度可以的,具体是否合适建议根据使用材质测试.
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
直通型插头JN2DS04FK2X-R的JN1系列和JN2系列有什么区别?
下一问题:
3M的两款抛光液的区别是什么?
猜你想搜
3M胶带5952-20-33M的耐温多少?
耐热风管SHINI-3INCH-3.6M的耐温是多少度?
螺纹锁固胶和圆柱固持胶粘剂有什么区别?
气动剪刀的耐温是多少?
EIT-0520-10胶带耐温是多少?
E9670这款胶棒耐温是多少?