橡胶垫
硅橡胶可以食用吗?
问:硅橡胶可以食用吗?
工业用材料
橡胶垫
米思米 MISUMI
性能/特征
提问时间:2026-04-02
2127
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
该两款产品目前均不符合食品级类型。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
硅橡胶垫SI
上一问题:
管道软管HOSHDR50-1.9伸缩率是多少?
下一问题:
过滤器能过滤最小杂质是多少?
猜你想搜
YGZ 耐热 硅橡胶护套 不带屏蔽 300/500V 固定电缆的护套是硅橡胶材质,请问硅橡胶电缆有什么特别之处?
陶熙737这类室温固化的RTV有机硅橡胶有什么特点吗?这样的特点适合应用在哪些场所?
陶熙7091这类室温固化的RTV有机硅橡胶有什么特点吗?这样的特点适合应用在哪些场所?
RBLMFA属于氟橡胶中的哪一种?即氟碳橡胶、氟硅橡胶、氟化磷腈橡胶中的哪一种?
UL3135-20-BL-305这款硅橡胶导线,类似柔软等级耐折弯性能是否有参数?
精密级卸料板导柱可以和哪些导套配合使用?