传感器
C-MPXSC-5-18S是电感式还是电容式?
问:C-MPXSC-5-18S是电感式还是电容式?
工厂自动化零件
传感器
米思米 MISUMI
型号确认
提问时间:2026-04-03
2238
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
此型号是电感式传感器。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
中精度内置放大器型接近传感器
上一问题:
CC-4560-02手套单位是100只,购买1包是100双,还是50双?
下一问题:
C-PHSFM100中心键槽孔上端沉孔的具体尺寸?
猜你想搜
C-MPXSC-5-18S是哪种传感器?
传感器C-MPXSC-2-12S螺距多少?
MMS3102A-14S-2-S是否可以用EMS3102A-14S-2-S替代?
C-MPXSC-1-8S该型号信息表格内显示是检测对象为磁性金属,请确认具体是否可以检测非磁性金属?
连接器MMS3106F-18-10S可以用H/MS3106A18-10S(73)替代吗?
MMS3102E-22-22S 和LF13WBJ-11S 允许电流是1根线的电流还是整根的电流?