开关按钮
NP3系列按钮是否可以控制电机的启停?
问:NP3系列按钮是否可以控制电机的启停?
控制/电子元件
开关按钮
正泰 CHINT
用法/操作
性能/特征
提问时间:2026-04-03
1635
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以的,请选择带急停开关的系列即可。
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
MPO测厚仪无法正常打开是什么原因?
下一问题:
PACMSV-UT60-W6-V200马达是否含有调速器?
猜你想搜
SGM7J系列电机图纸中Fr 尺寸 15 是什么含义?另如何控制电机的正反转?
MTTC-B-400-R-D 刹车器是可以单独控制的还是电机一停就起作用。
LA42(B)系列按钮适用范围是哪些?
LA423系列按钮适用范围是哪些?
LA42系列按钮适用范围是哪些?
不同系列的电机与驱动器连接是否有问题?