螺栓/螺钉/螺丝
SZC-GB819系列十字槽沉头螺丝强度的是多少?
问:SZC-GB819系列十字槽沉头螺丝强度的是多少?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
凡升 FANSEN
硬度强度
提问时间:2026-04-02
2093
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
强度为A2-50
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
沉头螺钉 十字槽沉头机螺钉
上一问题:
SHK-20的显示精度是多少?
下一问题:
UWUAFN130拉手的把手部分材质是什么?主体材质是ADC12。
猜你想搜
十字槽沉头螺钉主要用于何种场合?
十字槽沉头钻尾螺钉的特点是什么?
十字槽大扁头机螺钉与十字槽盘头机螺钉的区别是什么?
SNZS-M2X8头部的十字槽是NO.几号的?什么样的批头和螺丝刀可以配合使用?
CSPCSZ-STSP4-M4-14 带十字槽(+)平头小螺丝 SUNCO[日本]这个型号是什么颜色的?
除了此款SNZFS/SNZF-TBZ平头十字槽小螺钉,米思米还有经营哪些微型螺栓?