欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:氮气弹簧的计算公式F=WxA/B中,F的单位是N还是kgf,A和B是mm还是m。 https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/pdf/2054.pdf

提问时间:2026-04-02

4318 浏览

全部回答(1个)

A和B的单位保证一致即可,一般常用mm;F的单位取决于W的单位,可以用kgf也可以用N,保证一致即可。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜