无油衬套
JZB10这个型号的衬套的使用寿命
问:JZB10这个型号的衬套的使用寿命
工厂自动化零件
无油衬套
米思米 MISUMI
质量/寿命
提问时间:2026-04-02
1603
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
根据客户使用条件有很大变化,无法确定具体的寿命数值
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
无油衬套 聚缩醛树脂型 直柱型
上一问题:
HC-1和HC-3扎带固定座颜色是什么?
下一问题:
SDAS-63X50 对应的NPN型感应开关型号是什么
猜你想搜
尼龙锁模器用衬套可以提高尼龙锁模器的使用寿命吗
衬套导向支座可以跟哪款衬套配合?
检具衬套除粘接型圆形衬套CTG以外,还有其他类似型号吗?
MRP型号的导柱使用寿命一般多久?
检具除了直筒压入型衬套以外,还有其他压入型衬套吗?
螺旋弹簧的使用寿命是多久?