欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:CC-4254系列真空泵的特性是什么?

提问时间:2026-04-03

2601 浏览

全部回答(1个)

CC-4254系列真空泵的特点如下所示: 1、无需任何工作介质(无油),不产生污染,同时本机气体交换仓内置有过滤材料,从而保证了空气的纯净。 2、采用无摩擦的膜体运动,不产生热量,没有摩擦损耗。 3、机体内设计有自动冷却排风系统。可以保证24小时的连续运转。 4、采用压力可调式设计,可以满足一定范围内的真空度和气体流速。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜