欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:三丰HARDMATIC HH-411 810系列-便携式里氏硬度计参数确认 1.精度 2.标准区别:符合ASTM标准和JIS标准的区别 3.是否会留痕迹 4.套装里有什么东西

提问时间:2026-04-02

2810 浏览

全部回答(1个)

1.精度只有里氏硬度,里氏硬度15~20%,无法直接换算为洛氏 2.美标日标根据公司的国家别选择,和国家检测标准有关,国内企业建议选择日标的,日标与国标最接近 3.测量后会对产品留痕迹 4.如果测里氏硬度,套装直接可以使用,如果测洛氏,需要再购买对应产品硬度的硬度块,测量后输入校准值

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜