欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:在小直径的螺纹孔加工中,丝锥为什么很快就发生破损?

提问时间:2021-09-03

3007 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

螺纹孔的直径越小,排屑空间也就越小,结果就容易发生切屑堵塞,导致丝锥折断。如果使用小直径用螺纹铣刀,能够将切屑细碎分断, 可实现稳定的小直径螺纹孔加工。如果使用进行塑性加工的挤压丝锥,因为不产生切屑,从而可以避免折断故障,而且能提高螺纹的刚性。可使用挤压丝锥的工件材料有限,请预先确认后再使用。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜