欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:HXNH-ST3W8-M8-230螺纹长度b是多少?

提问时间:2026-04-03

1893 浏览

全部回答(1个)

螺纹部分长41mm https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/221005020754/?PNSearch=HXNH10.9-ST3B-M6-10&HissuCode=HXNH10.9-ST3B-M6-10&searchFlow=suggest2products&Keyword=HXNH10.9-ST3B-M6-10 遵循此页的算法(b为dX2+6、长度大于130时为dX2+12、长度大于220时为dX2+25)

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜