提问时间:2026-04-03
1947 浏览
全部回答(1个)
此系列电源使用时需要满足最小带载,双路电源一个为2-10A,另外一个为0.3-5A,如果达不到最小电流是没法正常使用的,这个是明纬的老款型号,这是老型号的一个缺陷。今后我司会上架新型号商品,网页上目录显示此系列电流为0-10A和0-5A,就是新系列的规格,新规格就不要最小带载,电流很小也是能正常使用。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
电源 G3系列双路输出开关电源