欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:树脂轴承PE-47-PHP20轴承的负载多大?耐温多少? PK-42-CHP20轴承的负载多大?耐温多少?

提问时间:2026-04-03

2189 浏览

全部回答(1个)

耐温度80°,树脂轴承只是做辅助传送用,不标示承载量

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜