蝶形弹簧的尺寸是多少?
问:蝶形弹簧的尺寸是多少?
工厂自动化零件
弹簧
东京发条 TOHATSU SPRINGS
尺寸
提问时间:2026-04-02
2435
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
弹簧类产品,均为自由公差,且碟型弹簧是使用时内外径是有一定的变化的,所以公差没有给出。
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
TC0.3-9.5压接端子的专用压接工具型号是多少?
下一问题:
交流接触器线圈用交流还是直流?
猜你想搜
蝶形弹簧有哪些特点?
蝶形弹簧使用上有哪些注意事项?
高岛五金销售的蝶形弹簧,有哪些种类?
蝶形弹簧DB-25H型号的负载是多少?
1.蝶形弹簧完全压平后,再把力卸掉,是否可以恢复?是否可以过载使用? 2.是否可以多个叠起来使用?可以的话有什么特性?
MNS-TSM-24-19-P尺寸图中的φd具体尺寸是多少?