欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:输送机寿命是多少?

提问时间:2026-04-03

3380 浏览

全部回答(1个)

300H是累计运转时间,只要负载在允许范围内的话,米思米的保证值为300H(原因主要在齿轮头这一块的寿命是累积300h),且此系列输送机主要用于对安装空间要求较高,需要频繁启停的场合,不适宜长时间运行。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜