连接杆
STRTS三个部分是可以分离的么?
问:STRTS三个部分是可以分离的么?
工厂自动化零件
连接杆
米思米 MISUMI
性能/特征
提问时间:2026-04-02
1593
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
是可以分离的。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
连接杆 标准型·加长型
上一问题:
PPU10(CBN) 快速接头是锻造的还是铸造的?
下一问题:
磁力扣C-MCBR是否有螺纹?如果不是螺纹请问如何安装?
猜你想搜
使用浇口分离组件的优势是什么?
浇口分离组件使用时有什么需要注意的地方?
NKXRZ45轴承内径的滚柱是分离的还是一体的?
数字激光传感器 放大器分离型 LS-500系列是否可以使用在室外?
经济型滚子轴承分离型产品采用的是什么材质?另外,有做什么表面处理吗?
AM系列油雾分离器可以分离多大规格以及何种类固态粒子?