欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:船型开关MRB-1025021FF-10P具体开孔尺寸是多少?

提问时间:2026-04-02

2664 浏览

全部回答(1个)

型号 X尺寸 Y尺寸 Z尺寸 MRB-1025021FF-10P 31.80mm 24.94mm 2.09mm MRB-1025011FF-10P 32.82mm 14.85mm 2.10mm MRB-1025012EF-10P 32.89mm 14.90mm 2.08mm

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜