欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:阻尼铰链B-879-1H,官网上标明铰链内部可装2个BP-879-1和B-879-1。需确认这个铰链里面需要装几个,是2个BP-879-1或者2个B-879-1,还是各2个?

提问时间:2026-04-02

2768 浏览

全部回答(1个)

BP-879-1或者2个B-879-1的区别在于材质,BP打头的四塑胶制,B打头的是锌合金制,两个买一样的就可以了,看工况需要哪种材质?

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜