欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:我有两台设备需要用多股导体网线连接,但是距离有101m左右,是否可以使用

提问时间:2021-09-03

1949 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

不可以。多股导体网线使用尽量不超过20m,通过中继插头连接总长度不宜超过30m。否则网线的CAT5e或者CAT6的特性将受到影响,导致数据包丢失

发表时间: 2021-08-31

有用

相关分类

带接头网线

带接头网线

猜你想搜