欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:三丰2046A百分表和7822测头套装是否可以配套使用?

提问时间:2026-04-03

1492 浏览

全部回答(1个)

可以配套,2046A是新款的代号,和2046S尺寸一样。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜