欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:CP1H带AD041,DA041,40EDR,8EDR各一,可否不使用CP1W-CN811扩展电缆?

提问时间:2021-09-03

2134 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

可以不用,即使装7台(折算成组A模块)也可以不用该电缆,只是如果需要用的话,安装位置有限制,必须装在CPU单元和第四台扩展I/O单元之间. 另外,该电缆只限用一次

发表时间: 2021-08-31

有用

下一问题: 卷尺如何正确读数?

猜你想搜