欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:MMPB-19GQ-11E-G 的LED灯的电压是多少?另外这个按钮的针脚有几个?

提问时间:2026-04-03

2005 浏览

全部回答(1个)

DC24V,没有特殊标注的情况下,按钮开关的LED灯都是24V。 一共有6个触角,2个LED灯用。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜