欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:DIMPW研磨剂水溶型的,5ml的,一瓶里金刚石的粒数有多少?

提问时间:2026-04-02

1639 浏览

全部回答(1个)

一般研磨膏里含有5%~10%的金刚石,由于是微观的东西,不计算具体个数,而且随着颗粒大小不同而不同。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜