擦拭布
ZK-1923-AT3038 这个擦拭布可以擦电路板吗?
问:ZK-1923-AT3038 这个擦拭布可以擦电路板吗?
个人防护/安全防护/办公用品
擦拭布
邦拭
使用环境
提问时间:2026-04-02
1460
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
不能用于擦拭电路板。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
邦拭多功能擦拭布
上一问题:
NR31和NP31-A的安装问题,主要问题是NP31-A的探针末端是有一定弧度的,在用探针座安装到一定深度后就很难装入,到达这个深度是否就表示不能往里插入,还是需要用力安装到探针座底部?
下一问题:
薄头螺栓SSHS-M6X25-VA 后缀VA是什么意思?
猜你想搜
擦拭布尺寸是多少?
擦拭纸和擦拭布有什么区别?
印制电路板用工件导块WGDLNE-20-12-5是什么颜色的?
连接器线束GLCT-PS-WA-50-3 配套使用的连接器型号,可以焊接在电路板
LC1D11500*7C、LC1D15000*7C和LC1D17000*7C接触器线圈上的控制电路板起什么作用?
油槽型的卸料板导柱可以和哪些导套配合使用?