欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:旋转滑台RMTS40-N RMTS60-N,额定扭矩是多少?里面减速器的回差有多大?

提问时间:2026-04-02

2116 浏览

全部回答(1个)

滑台已经属于最终驱动机构,没有额定扭矩的说法,只需参考耐负载29.4N这个指标即可。 内部减速机的反向间隙参数不公开,只需要知道最终的重复定位精度参数±0.05°即可。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜