欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:激光防护眼镜SKL-G06-AJ7191镜片颜色是什么色?

提问时间:2026-04-02

2513 浏览

全部回答(1个)

SKL-G06的镜片颜色是红色,防护波长200-540nm,光密度OD=4,可见光透过率60%,符合国标GJB1762-93

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜