欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:BGFRCB6802ZZ-30这个型号中L尺寸公差或者这个轴承座上下轴承,轴向限位尺寸公差有没有?

提问时间:2026-04-03

1831 浏览

全部回答(1个)

轴向限位公差无,公差累计轴向存在串动1mm左右(参考值)。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜