欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:梯形丝杠MTSWKA与MTSYKA这两款的具体差别?

提问时间:2026-04-03

2177 浏览

全部回答(1个)

MTSWKA是普通型梯形丝杠中间的无螺纹段为80mm,无公差,不能用于定位,直径小于螺纹外径。 MTSYKA精密型为30mm,且中间为h7公差可用于定位或固定,直径等于螺纹外径。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜