研磨机
C-GRD标准附件中的快速接头尺寸?
问:C-GRD标准附件中的快速接头尺寸?
生产加工用品
研磨机
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2026-04-02
1453
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
接头都是统一规格, 通用1/4接口。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
研磨机 微型气动 -经济型-
上一问题:
AXNSK系列聚氨酯是否经过硫化?
下一问题:
DT250搬运车,样本上写的适合油桶直径是φ572,油桶如果是φ586,是否可以适用?
猜你想搜
M-POL12-03快速接头是什么品牌?
阻燃性快速接头的主要材质是什么?
CHEL40B此款型号链条附件的N尺寸公差是多少?
快速接头配对安装方式?
HFQF-05快速接头可以承受的压力是多少?
平面拉紧式手柄A-205有什么附件?