欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:联轴器型号CPJC40-RD-14-14,但是收到的实物包含两个型号MJT-40C-14-HUB和MJ-40-RD-SLV,CPJC40-RD-14-14是不是由MJT-40C-14-HUB和MJ-40-RD-SLV组成的?

提问时间:2026-04-02

2079 浏览

全部回答(1个)

是的,该产品需自行组装品。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜