提问时间:2026-04-03
2102 浏览
全部回答(1个)
1.AFTRV20具有连接机构,两个连接就是2个的宽度,连接5个就是5个的宽度。可以根据连接几个来改变宽度。 2.PNZC10-20-P5-N2-S15-Q15因为流体种类不一样,温度不一样,压力不一样,喷射的效果不一样。另外,这款产品喷射角度较小,主要靠密布的孔来完成整根喷射。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
喷嘴 90度空气喷嘴型/纵吹型