欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:型号 MSNDM6 的温度传感器,精度是多少?

提问时间:2026-04-02

2786 浏览

全部回答(1个)

精度:-40℃~333℃:±2.5℃ 可以参考米思米目录2793页

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜