欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:HOSYRS6-0.4-LA-RD这个型号的管,外径是多少?

提问时间:2026-04-03

1943 浏览

全部回答(1个)

HOSYRS6-0.4-LA-RD 这个型号油管外径有12.4mm和13.2mm的两种,随机出货的。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜