欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:诺顿 INOX 不锈钢专用 切割片 A24V-BF42-13.5-13.5-10.5此系列产品使用时转速是有要求?转速是多少?

提问时间:2026-04-02

2398 浏览

全部回答(1个)

A24V-BF42-10.5-10.5-10.5,这个是加工不锈钢的,线速度为80m/s

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜