欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:型号 CTRTE3.2-L[1-75/1] 和 CTRTE1.6-L[1-75/1],50M长的大概有多重?

提问时间:2026-04-02

3438 浏览

全部回答(1个)

CTRTE1.6-L50 2225g CTRTE3.2-L50 2595g

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜