欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:ALNASC-STU-M12-590,这个型号的螺丝强度等级是多少?

提问时间:2026-04-02

1644 浏览

全部回答(1个)

螺杆类产品没有强度等级这个参数,只有拉伸强度信息:強度:449 N/mm2

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜