欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:STPG和SGHP的耐压力是多少?

提问时间:2026-04-03

1710 浏览

全部回答(1个)

STPG管-6MPa SGHP管-12MPa

发表时间: 2026-04-03

有用

相关商品

管状轴环

管状轴环

猜你想搜