欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:TTNL4070-0100-60S3-M5 1.转速是否可以灵活调整? 2.安装时,电机位置与安装面有没有最小安装距离要求? 3.电机的轴孔的深度多少?

提问时间:2026-04-02

2156 浏览

全部回答(1个)

需要添加变频器来调速 安装距离没有特殊要求 孔的深度有公开,尽量插到底即可。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜